This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8166:DVDD 指定与工作电压-支持1.8V?

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1335268/ads8166-dvdd-specified-vs-operating---support-1-8v

器件型号:ADS8166

您好!

我的客户对在 DVDD = 1.8V 的情况下使用 ADS8166感兴趣、但是、该器件声称其指定的 DVDD 为2.35V 至5.5V (典型值为3V)、尽管其运行的 DVDD 的电压为1.65V 至5.5V (典型值为3V)。

在使用 DVDD = 1.8V 时、您有任何疑问吗?  他们是否需要注意任何东西?

我确实看到过其他 E2E 博文、其中 TI 建议消除电压电平转换器并为 ADS816x 使用 DVDD = 1.8V、因此这似乎是可接受的用例。

数据表中也缺少数字输入和输出电平(VIH/l 和 VOH/l)。  对于 DVDD=1.8V 时、它们是否应该为 Vih/VOH 最小值使用0.8* DVDD、为 Vi/Vol 最大值使用0.2* DVDD?  这似乎与 SPI 接口的20MHz max 的 fclk 规格(串行时钟频率)中的条件一致。  但是、没有关于 VOH/Vol 的说明。

提前感谢您的支持。

此致、
布赖恩·戈瑟林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    根据我们 PL 的反馈、您可以将 ADS892x 数据表规格用于数字输入和输出、因为该器件和 ADS8166共用相同的数字 IO 单元。

    使用 SPI 时、ADS8166可在1.8V 数字电压下正常工作;例外情况是 SCLK 频率的降低、这可能会限制较高速版本器件的最大转换速率、但不会限制较低速的 ADS8166。

    此致、
    布赖恩·戈瑟林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Brian! 我看到 Keith 通过电子邮件澄清了您的问题。 如果您或客户需要任何其他帮助、请告知我们。

    此致、

    瑞安