Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, ADS1220EVM, ADCPRO
主题中讨论的其他器件:ADS1220、、 ADCPRO
尊敬的 TI:
非常感谢您提供的优秀产品、这次我们计划使用 ADS1220 ADC 来测量 RTD 3线 Pt100传感器的温度。
目前使用 ADS1220EVM 通过以下配置评估采用 RTD 的产品
- Pt100布线: 1引线连接到一侧的 J2 AIN1,另一侧的2引线一个连接到 J2 AIN0和一个连接到 J2 REF (REFP0)
- R3基准电阻= 2.4千欧(在 REFP0和 REFN0之间)
- R30 : 0欧姆连接 REFN0和 AGND
- J4.9 (REFN0/AIN3)短接至 J4.7 (AGND)
将 ADCPro 与 ADS1220EVM 插件一起使用时、电路板被识别、数据采集开始、但数据监控器显示 BEC80值。
您能帮助我配置 ADCPro 以检索正确的值吗(0c 时基本上为100欧姆、根据检测到的温度增加/减少)?
我还可能对 R3和 R30的接线和配置存在误解
此致、
Zabieru.