This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7142:ADC 电源凸起

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1335706/ads7142-adc-power-supply-is-bumping-up

器件型号:ADS7142

大家好、

我们在设计中使用 ADC "ADS7142IRUGT"。

测试设置和观察:-

ADC 的输入是 NTC 分压器 电路。  芯片的上拉电压为4.2V、AVDD 为1.9V。  这两个电压是不同的。

电路板上电后、AVDD 1.9V 更改为2.3V。

1.请建议我们如何解决这个问题。

2.为什么会发生这种情况。

此致、

林加拉朱 E

移动电话:+91-99868836051

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lingaraju:

    您能否提供一个原理图片段、展示如何将 NTC 连接到 ADS7142?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tom Hendrick:

    下面是带 ADC7142的 NTC 电路、供您参考。

    此致、

    林加拉朱 E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、R350是 DNP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Lingaraju

    ADS7142的模拟输入电压必须小于或等于您的 AVDD 电源电压(请参阅第5页的 ANALOG INPUT )。  由于 R207和 R304的电压为4.2V、您将通过 ADC 的 ESD 单元向 AVDD 电源反向驱动。  您需要更改电源电压和/或修改 R207、R304的值、使其保持在 ADC 的运行限制范围内。