This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE2256EVM:关于 EVM 的一些问题...

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE2256EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1328907/afe2256evm-some-question-about-evm

器件型号:AFE2256EVM

大家好、

我的客户使用 AFE2256EVM 并且遇到连接问题。

他们已经提到了故障排除并更新了 FPGA 固件、但仍无法在 GUI 中连接。

同时将 EVM 连接到 PC 但不启动 GUI。

然后启动 GUI。 改变了器件名称。

请帮助输入您的评论。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    有任何意见吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户需要一些文档、如果可用、请帮助提供这些文档。

    谢谢。

    1. FPGA 固件代码似乎可以支持 TFT 栅极驱动器接口、 是否有文档说明如何在 GUI 中对其进行设置?  

    2、有没有 USB 接口设置/修改的相关文档用于客户研究? 它们使用 FX3 USB IC。

    3.请帮助为 FPGA 固件代码中的寄存器描述提供相关文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户申请文档是否有任何更新?