This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE44S30EVM:关于配置文件设置

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE44S30, AFE4960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1335880/afe44s30evm-regarding-the-config-file-setting

器件型号:AFE44S30EVM
主题中讨论的其他器件:AFE44S30AFE4960

您好、TI 团队:

我们已收到 AFE44S30演示套件、并 已开始按照 EVM 指南设置配置文件、但我们无法使绿色 LED 闪烁、也无法捕获数据。

 您能帮助我们查看随附的配置文件和我们错过的任何特定设置吗? 请提供帮助。

 以下是步骤、所执行的流程如下:

 

  1. PC 软件安装和安装 USB 驱动程序-根据用户指南。
  2. 物理硬件连接-根据用户指南 (参考图像已附加)。
  3. 运行软件-按照用户指南。 (设备连接到计算机并能够进行通信)。
  4. 配置文件已通过使用 Register_Generation_ TI 提供的 Excel 文件(AFE44S30_CLISM.xlsm)创建。 随附表格。
  5. 捕获详细信息时、 传感器部件中没有可见的绿色 LED 闪烁。 我们可以看到该图形与预期值不可关联。

 

进一步、我们检查传感器部件带有万用表的绿色 LED、绿色 LED 正常。

 我们怀疑没有切换到 LED 的 TX 部分。 和配置文件。

此外、我们尝试检查测试点 TP12。 板中的 FIFO_READY。 但它是使用万用表验证连接/连接的接地线。

  e2e.ti.com/.../AFE4430_5F00_Settings.cfge2e.ti.com/.../AFE4430_5F00_Settings_5F00_mcu.cfg

  e2e.ti.com/.../AFE4430_5F00_Register_5F00_Generation_5F00_Master_5F00_V8P2_5F00_MM.xlsme2e.ti.com/.../AFE4430_5F00_FIFO_5F00_SEQ.cfg