This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M04:禁用 Sinc3滤波器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1335803/ads131m04-disable-sinc3-filter

器件型号:ADS131M04

大家好、

我有一位客户提出了有关在其无线传感器项目中使用 ADS131M04的以下问题、请告诉我你们的想法!

"所以这个 ADS131M04要求64kHz 的采样率、但它 在4kHz 时具有-3dB 的衰减。   你有什么想法,我们如何禁用这个 Sinc3过滤器?   我正在尝试从 TI 寻找替代产品、但没有一个与 ADS131M04相同"

提前感谢

马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

     数据表中没有给出数字滤波器的带宽、但我们可以根据数据速率 和 sinc 滤波器阶数来估算 sinc 滤波器的带宽、数据速率为64kSPS 时、M04 ADC 上的 Sinc3滤波器的带宽为16kHz。 客户想要的带宽是多少? 我们在 ADS127L14上有一个 除 sinc 滤波器之外的宽带数字滤波器。

    数字低通滤波器 对于 Δ-Σ ADC 的功能至关重要、该滤波器 执行过采样和噪声整形以将量化噪声带外推入高精度应用。

    Br、

    戴尔