This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7038-Q1:是每通道最大采样率、还是分布在全部8个通道上?

Guru**** 2520920 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7038

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1335947/ads7038-q1-is-max-sampling-rate-per-channel-or-spread-across-all-8

器件型号:ADS7038-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS7038

我已经通读了数据表、尝试算出1ms/s 的采样率是"每通道"采样率、还是在全部8个多路复用通道之间进行分频(使每个通道有效地达到125kS/s)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon。

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  单通道可达1MSPS、双通道可达50万次、等等。  如 上所述、ADS7038的所有八个通道都可以125kSPS 的速率进行采样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇,太快了! 感谢您的快速回复。