This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5687:我能将 Fdata 设定为250MSPS 并在两个 DAC 上单独内插2吗?

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1335315/dac5687-can-i-set-fdata-to-250msps-and-interpolate-by-2-on-both-dacs-independently

器件型号:DAC5687

我有两个 FPGA 数据流运行频率为250MHz、信号覆盖的范围从700kHz 到90MHz。 我想输入两个实际的250MHz 信号、绕过任何混频、只需插值2、就能在500Msps 条件下具有两个覆盖相同90MHz 范围的输出。  

我看到 Fdata 在125MSPS 下指定、但很少在250MSPS 下指定。 我注意到的唯一250MSPS 输入速率是用于双时钟模式。

我愿意听取其他器件的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这在双时钟模式下是可能的。 但是、您必须在 CLK2输入上提供500 MHz 时钟、并在 CLK1输入上提供250 MHz 时钟。

    此致、

    德鲁