This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:ADS131M08在 EFT 测试期间挂起/发生故障。

Guru**** 2813695 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1335707/ads131m08-ads131m08-gets-hang-malfunction-during-eft-test

器件型号:ADS131M08

我们正在使用 ADS131M08、但为此、我们了解到 ADC 在2000V/100kHz 的电快速瞬变测试(EFT/BURST)期间发生挂起的问题。

还观察到、在某些情况下、即使我们向仪表施加230V 输入、仪表在 EFT 测试期间和测试完成后的读数也为219V。

当我们手动重新启动时、仪表显示正确的读数(打开/关闭仪表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahesh:

    EMC 测试是一种系统级测试、测试结果与 您的系统设计密切相关、包括适当的保护电路、PCB 布局设计等。 我 尚未对基于 ADS131M08的设计进行 EMC 测试、但我们 在其他 Δ-Σ ADC 上进行了 EMC 测试、并且 在 EFT 和其他 IEC-61000-x 测试中获得了非常好的结果。  为了解决您面临的问题、我们需要您的设计文件、包括原理图和 PCB 布局、我可以在审查您的设计后分享我们的建议。

    Br、

    戴尔