This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3642:ADC3642

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1336085/adc3642-adc3642

器件型号:ADC3642
您好!
 
我正在以二进制输出格式(0x8F 和0x92 = 02)使用 ADC3642器件 、并且可以看到格式是否正确。  我将在输入端施加1V 的差分电压。  我遇到的问题是、ADC 数字输出在大约200mV 时摆动到最大值(0x3FFF)。   我们在此应用中使用半量程(0 --> 1.125V)。  我检查了所有电源、都正常。  VCM 输出连接到驱动 ADC 的差分放大器的 VCM 输入、并设置为0.95V。  欢迎提供任何反馈。  我的 schpage 供参考。
 
提前感谢、
保利诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paulino、

    如何测量数字输出?  使用高阻抗探头测量?   另外、您发送的图片分辨率很低、所以我看不到。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geoff 您好、

    感谢您的回复。 我正在使用逻辑分析仪来查看通道2的数字输出(DB[7:0]和 DCLK)。  我 最初通过具有外部基准的二进制补码的引脚进行默认配置(REFBUF = 1.2V)。  N

    好的、我想知道、一旦我通过 SPI 对二进制格式进行编程、是否需要通过 SPI 完成所有器件配置。 如果是、您是否可以使用外部 REFBUF = 1.2V 共享所涉及的所有寄存器的配置值以配置两个通道的二进制格式?   

    我使用 DS 中图9-1中的示例 sch 作为参考。  

    Br、

    保利诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paulino、

    整个 SPI 配置不需要重新完成。

    对于输出数据格式、您只需为寄存器0x8F 和0x92设置位1 (数据应为0x02)。

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    感谢您确认 SPI 访问后不需要器件配置、很好。  现在、要启用偏移二进制、还建议通过地址0x24中的位 D2启用数字旁路。  我将继续、并也启用该功能。  感谢您的反馈。

    保利诺