This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8564:能否与您分享此部件(包括增益和相位)和 DAC60504的频率响应?

Guru**** 2917840 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC60504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1335832/dac8564-can-you-share-the-frequency-response-for-this-part-including-gain-and-phase-and-dac60504

器件型号:DAC8564
主题中讨论的其他器件:DAC60504

我的客户对比较此器件与 DAC60504的输出响应感兴趣。 您能否为两者分享频率响应图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lauren、  

    我们不采用这些类型的 DAC 图、因为输出频率响应受 DAC 更新速率和稳定时间的限制、而不受输出缓冲器的 BW 的限制。 您能否分享 有关 客户使用 DAC 做什么的更多信息?

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katlynne、

    考虑到 DAC 的更新速率、每个器件的最大带宽是多少?

    也就是说、它们可以通过 SPI 表示信号并在模拟域中表示信号的最大频率是多少? 对于数据、假设它是一个正弦波。 他正在寻找衰减小于3dB (或大于-3dB)的频率。

    谢谢。
    劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lauren、  

    这还取决于它们要在正弦波中表示的点的数量。  

     两个器件的答案相同、因为它们都具有 最大的50MHz SPI 时钟、并且每次 DAC 更新都需要24个时钟。  这一更新速率为~2.083MSPS。 如果您 要使用24个点来创建正弦波、则应将更新速率除以24 、得出最大频率为~87kHz。 这也仅考虑单个通道。 如果需要更新所有通道、您将对其进行4次缩放。  

    此致!

    K·琼斯