This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC3541:TLC3541ID 的 ESD 值

Guru**** 2797415 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1336832/tlc3541-esd-values-for-tlc3541id

器件型号:TLC3541

您好!

我叫 Filip Langer、在 Honeywell 工作、担任硬件工程师。

你的支持请我在这里提出这一问题。

我正在寻找  TLC3541ID 的 ESD 值、即 HBM 和 CDM。

是否有可能与我分享这些信息?

谢谢!

菲利普·兰格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Filip、

    TLC3541ID 的 HBM 为2kV。 CDM 为500V。 希望这对您有所帮助!

    此致!
    乔尔