This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:针对 ADS7954的1xVref 模式和2xVref 模式

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1337024/ads7953-regarding-1xvref-mode-and-2xvref-mode-for-ads7954

器件型号:ADS7953

我已安装 ADS7953和 ref4132-3.0V。

我的系统的电源电压是5V、基准电压是3.0V。

如果 ADC 输入信号为4.0Vpp、

这2种情况下我有问题  

1) 1) 1Vref

数字输出是否为满量程0xFFF?

2) 2) 2个基准

数字输出是否为0xAAA (2730/4095)?

对于情况2、如果我的输入电压不超过 Vs (5.0V)、那么它不会损坏 ADC、对吧?

此致!

德伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 De Wei:

    是的-对于 ADS7953、在以上所有因素上您都是正确的。  使用3V 基准和2xVref 模式时、由于输入限制为电源电压、您将永远无法达到满量程。  您可以考虑使用2.5V 基准来代替5V 电源轨。