This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1035-Q1:基准电压

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1035, AMC1035-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1336251/amc1035-q1-reference-voltage

器件型号:AMC1035-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC1035

在计算误差/精度时、需要考虑多大的基准电压? 是1.25V (削波电压)还是2.5V?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saraswathy、

    您需要使用削波电压电平=+/-1.25、其最终值为2.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那么这意味着1LSB = 1.25V/(2^n-1)。 (N=16位)

    我们如何计算 AMC1035的增益和偏移误差。 我看到数据表提供了有关误差及其热漂移的值。 但增益误差被视为倍增因子、还是只是与其他误差相加来计算净误差。  

    您是否有任何参考文档可以介绍如何使用 AMC1035-Q1进行误差估算? 请支持这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但在此主题上- (+) AMC1035:偏移和基准-数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛上 、基准电压据说是2.5V。 请再次澄清这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我在初始回复中所说的、您需要使用+/-1.25V 的削波电压。  从-1.25至+1.25、输入范围为2.5V、这正是您在其他论坛帖子中找到的值。  增益误差是一个乘法因子、失调电压是加法的。  此处提供了一个视频来介绍增益和偏移误差: https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-analogue-to-digital-converters-adcs.html 

    请查看误差源主题下的"了解和校准 ADC 系统的失调电压和增益"。