This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:如何设计原理图,有两个电极 LA RA,没有额外的 RLD 电极?

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1336660/ads1292r-how-to-design-the-schematic-with-two-electrodes-la-ra-without-an-extra-rld-electrode

器件型号:ADS1292R

尊敬的专家:

早上好! 我们正在开发一种具有 ECG 和呼吸功能的 ECG 贴片原型、使用 ADS1292R、   

但我们只需要 RA 和 LA 两个电极、而无需额外的 RLD 电极。  我们   在您的网站中搜索了参考设计 TIDA-01614、

 第9页上有一个可选的子电路。 这正是我们所需要的。 但子电路有两个方面、

1.网标 Y 到1 和 X 到 2之间有2个切换,其目的是什么?

我们能否删除开关并          改为在 Y 至1和 X 至2之间连接2个40.2K 电阻器?

2.我看到 RLD_OUT 通过47k 的电阻器 R12和 R75分别连接到 IN2P 和 IN2N。 我们知道、它是用于提供

通道2的共模电压。 但   RLDIN/RLDREF 也通过一个100k 电阻 R24连接到 RLD_OUT。

这样做的目的是什么、我们可以从电路中删除 R24吗?

此致

凯文·周