This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC264:模拟输入引脚排序顺序

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC264

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1331767/ddc264-analog-input-pin-sorting-order

器件型号:DDC264

大家好。 我担心模拟输入引脚分类顺序、例如 IN1至 IN64。 我将使用 DDC264设计线性检测器。 在与另一个 ADC 制造商的情况下、根据模拟输入引脚之间的串扰、我遇到了问题。 它是由芯片内的相互作用引起的。 然后我需要处理引脚名称和 光电二极管顺序。  如果 DDC264也可以在内部的模拟输入引脚之间进行交互、那么是否应该将 IN1与 In64以及线性检测器的光电二极管阶数相匹配以便拍摄更好的图像?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道我们在 DDC2256 DS 中有 XTALK 数据、但264没有数据。 老实说、我们的任何客户从未听说过 DDC264上的 XTALK 问题、但可能是默认情况下、他们都进行了信道匹配、或者他们只是没有报告。 有很多客户... 如果您想确定、可以在我们的 EVM 上快速尝试。 抱歉、没有更多帮助。

    此致、
    教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edu。 感谢您的认真回答。

    没有客户在串话中叫喊的信息非常有帮助。 然后、我能否确认如何使用 EVM 评估串扰? 我有一个想法。 EVM 可连接10m Ω 电阻器到所有通道。 将其中之一替换为1 m Ω 时、我们可以测量所替换通道两侧的输出差。 如果替换之前和之后存在一些差异、我们可以估计这是由串扰引起的吗?  

    谢谢

    吉信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshinobu:

    完全正确。 我就是这么做的。 唯一的缺点是、如果您使用一个空白的 AIB (模拟输入板、我们提供的带有256 10 Ω 电阻器的电路板、但没有电阻器)、而只是移动(焊接/未焊接)一个10 Ω 电阻器、一次一个通道、同时测量所有其他通道、可能会更好。 64次这样做有点痛苦……

    ...所以可能更简单的方法是不使用的 AIB 板,并使用一个通孔电阻器(不是 SMD)和直接插/拔它在连接器引脚上,以避免焊接/拆焊。

    此致、

    爱德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edu。

    是的、这只是一项艰苦的工作。 首先、我将开始替换其中的一些电阻器。  

    非常感谢。

    吉信