This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:温度传感器

Guru**** 2848150 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1333785/dac38j84-temp-sensor

器件型号:DAC38J84

您好!

我在设计中使用了 DAC38J84元件。

我 用热像仪检查了两张不同的卡、并比较了外壳温度。 内部温度。 速率。

DAC 的外壳温度相同(在两个卡中)、但 DAC 温度传感器的外壳温度几乎有10度的不同

第一张卡片:

DAC_TEMP_SENSOR = 75度

第二张卡片:

DAC_TEMP_SENSOR = 84度

请告知 造成差异的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asaf:

    这两个器件是否在同一个电路板上? 还是这两个器件位于完全不同的电路板上?

    无论在哪一种情况下、您是否有其他可以尝试的电路板?

    温度传感器已经过出厂修整、因此、如果您确信外壳温度不变、应该会看到大致相同的数字。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不同板上的两个器件。

    我检查了另外两个板(总共4个板)。

    结果如下:

    • 2个电路板-  DAC_TEMP_SENSOR 显示了84度
    • 2个电路板-  DAC_TEMP_SENSOR 显示了 75度

    所有4个电路板的热像图相同

    唯一的不同在于 DAC 内部温度。 传感器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asaf:

    感谢您提供更多信息?

    尽管对传感器进行了修整、但这是相对测量、具有自己的线性回归。

    请记住、我们不能在规格表中保证温度传感器。

    此外、与 DAC 连接的 SPI 接口是在1MHz 还是更高频率下运行?

    如果是、这可能是获得可重复数据时的问题。 请尝试减慢该接口的运行速度。

    见第54页的第7.3.23节。

    此致、

    Rob