This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:关于偏移和增益误差的制造测试

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1336034/dac8760-regarding-manufacturing-test-for-offset-and-gain-error

器件型号:DAC8760

大家好、支持团队所有人。

这是我的客户提出的问题。

是否在运输测试过程中检查了失调电压和增益误差?

此外、如果误差超过指定的限制、您是否会进行任何更正?

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    我们在生产过程中测试增益和失调电压误差、以确保器件在指定限值内性能。  我们还为用户提供了增益和偏移校准寄存器、因此您可以使用将误差减小到更低的水平。

    谢谢。
    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul-san

    感谢您的回答。

    我明白了。

    此致、

    千兆