This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7054:能否将一个输入接地以使其成为单端输入?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1336554/ads7054-can-one-input-be-grounded-to-make-this-a-single-ended-input

器件型号:ADS7054

嗨、团队、

除了损失动态范围的一半外、将其中一个 ADC 输入接地还有哪些潜在的不利影响? 失去一半的动态范围如何影响电路的运行?

这用于 CT 电流检测测量。  

谢谢!
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lauren、

    您需要一个偏置电压来移动 CT 的交流输出、因此可以使用1.65V 电压并将相同电压应用于 ADS7054的(-)输入。  这使您能够在0V 至3.3V 范围内摆动(+)输入。  您还可以使用图44中数据表中显示的单端转差分选项(您仍需要对 CT 输出进行偏置)。 实际上、并不能将 ADS7054上的输入接地。