This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102:VA 和 VD 电源轨对负电源电压的耐受程度如何?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1336541/adc128s102-how-tolerant-to-negative-supply-voltages-are-the-va-and-vd-rails

器件型号:ADC128S102

我有一条捷径、即 从-0.4V 到-1.5V 更改我们的电源轨、具体取决于是否有散热钳位。 该电源轨未来可能为 ADC128S102器件的 VA 电源轨供电。 我想了解一下这有多糟糕、以及它是否还会导致 VD 轨内部交叉导致下陷。

此外,这个标记的电源轨可能出现在 ADC 输入端--如果发生这种情况,ADC128S102器件是否可能会通过 VA 或 VD 电源轨(或可能的数字输出)传播标记的电压?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    感谢您的提问。 违反 ADC 的绝对最大额定值可能会对器件造成永久损坏。

    VA 和输入通过 ESD 保护单元连接、如下所示。 VD 以类似的方式连接到 VA。 ESD 单元开始导通后、器件的寿命可能会受到影响。

    我建议不要违反绝对最大额定值。 我希望这对您有所帮助。

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!