This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC12DL3200EVM:最小和最大 6.4GHz DACCLK 的输入功率级别

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC12DL3200EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1337079/dac12dl3200evm-min-and-max-input-power-level-of-6-4-ghz-dacclk

器件型号:DAC12DL3200EVM

你好

在 DAC12DL3200EVM 用户指南的第3.5节中、建议通过连接器 J2为6.4GHz 外部 DACCLK 提供+12dBm 输入功率。 最小值是多少。 最大值 可在此端口针对6.4GHz 时钟提供的功率级别?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soumyadeep:

    请参阅数据表第11页的第6.1节。 绝对最大值部分。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rob

    感谢您指出数据表中的相关规格。 我仍然有一个疑问。 这个绝对额定值中的最小和最大电压规格是 Vp-p、我对吗? 因此、0.3V Vp-p 腐蚀时短至 -6.48dBm 和2.45+0.3=2.75V Vp-p 腐蚀时间更改为 +12.76dBm 会发生什么情况?

    此致

    苏梅亚迪普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Soumyadeep:

    很抱歉、您对此感到困惑。 我认为最好的指导方法是使用 数据表中详细列出的建议运行条件。

    因此、对于2Vpp 或+7dBm 的时钟引脚、可最大施加到100欧姆差动中。

    此致、

    Rob