This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3244EVM:变压器用途

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1337697/adc3244evm-transformer-purpose

器件型号:ADC3244EVM

您好!

我想知道 ADC3244EVM 原理图(见下文)第二页上的四个变压器的用途是什么? 是隔离变压器还是其他器件? 它们是正常运行所必需的吗?

e2e.ti.com/.../0410.ADC32XXEVM_2D00_SCH_5F00_C.pdf

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jackson、

    这适用于单端到差分转换。 必须以差分方式驱动 ADC。 变压器就是这么做的。 这种双变压器结构有助于改善单个组件之间的相位不平衡、从而提高 ADC 的性能。

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM 可以使用差分信号进行驱动、但默认情况下不是这样。 需要组装用于负输入的 SMA、也需要组装一些电阻器。 这并不是大多数用例、因此我们将电路板保持在最常用(单端)配置。