This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:高 EMI 环境中3线 RTD 的 ADC 选择

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1263, ISOW7741, ADS1261, ADS124S08, ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1337220/ads124s08-adc-selection-for-3-wire-rtd-in-high-emi-environment

器件型号:ADS124S08
主题中讨论的其他器件:ISOW7741ADS1261ADS1220、ADS1263

您好!

我必须使用安装在460V 交流变频电机线圈中的 RTD 测量温度。

现有的现成 DAQ 模块非常容易受到噪声的影响、尤其是当场频不是50Hz 或60Hz 时(它们经过优化以抑制该噪声)。

我正在使用以下器件设计输入板:

-每个 RTD 1个 ADC、3线连接、

-所有输入中的低通滤波器

-所有 ADC 均通过 ISOW7741或类似设备隔离(其他接口)

SPI 或 I2C 接口

-良好的分辨率,因此我可以在未来的应用中使用该设计

大量采用双 IDAC 的24位 ADC 可实现出色的精度。

由于我之前没有 TI ADC 产品线的相关经验、因此我可以免费使用任何 ADC。 如果有"驱动程序"(用于处理寄存器设置的库)来帮助使用 MCU 软件、我将不胜感激。

您对此类应用有何建议或收藏夹?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    欢迎来到 E2E 论坛!  您提到了 ADS124S08、这是一款值得关注的器件。  如您所说、根据您的设计和要求、还有其他器件。  这些器件的价格和性能也各不相同。  ADS124S08有点像在中间。  但还有 ADS1261和 ADS1220、它们是书端器件。

    在 ADS124S08产品页面上、您会找到许多可用资源。  一本是 《RTD 测量基本指南》。  另一个 电路用于保护 ADS124S08免受 EOS 影响以进行 RTD 测量。  在软件开发选项卡下、您将找到 示例 C 代码 以及指向温度感应代码库(ADC-TEMP-SENSOR-FW)的链接、该库涵盖了本文中提到的所有器件。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答复。

    我观看了许多与用于 RTD 测量和电隔离的 ADC 相关的 TI 视频。 到目前为止、我已经对限制因素有了合理的了解。 我很可能会使用肖特基二极管(而不是电阻器来限制电流)来实现 IDAC 保护、并在输入端使用频率非常低的 LP 滤波器。 我将对输入使用其余的建议保护。

    对于第一次使用 TI ADC 的人、您会推荐哪一种?

    我有一些随附 ADS1263、ADS1220等的分线板可供试验。

    Σ-Δ ADC 输出很低的采样率似乎可以有效地用作另一个低通平均滤波器来抑制开关和场干扰、对吗?

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    在纸面上,这似乎是一项简单的任务,但实际上并非微不足道。  在处理 RFI/EMI 时尤其如此。  任何接线都可能在充当天线时接收噪声。  

    ADS1263的复杂性会比您需要的要高一些、并且价格要高得多。  如果您计划以较低的数据速率运行、并希望获得 ADS1220器件的相关经验、则可以查看该器件。  另外、 ADS1220器件还具有温度感测代码。  该库不包含 ADS1263。  因此、如果您只是想开始实验、您可以使用 ADS1220并遵循数据表中提供的电路。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、非常感谢您的帮助。

    这正是我寻找的那种答案,因为我被这么多好的选择淹没。

    再次感谢。 我很确定当我开始使用它们时、我会有更多的问题。