This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC2256A:DDC2256A 的数字读取电路设计

Guru**** 2884150 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC2256A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1334983/ddc2256a-digital-readout-circuit-design-for-the-ddc2256a

器件型号:DDC2256A

您好!

我想开发一个适用于两个 DDC2256A 器件的紧凑型数字读取电路。

我已经检查了 DDC2256EVM、并设计了一个带有我们的传感器和两个 DDC2256A 器件的模拟电路、可以使用 EVM 的数字板和 TI DDC2256_EVM_GUI 软件来读取这些器件。

在下一步中、我想为我的模拟电路板开发自己的数字读取电路。

由于我是一名物理师、但从未接触过 FPGA 编程、因此我的第一个问题是、是否可以使用微控制器控制两个 DDC2256A 器件、如果可以、您能否推荐合适的器件?

在无法使用微控制器的情况下、您能否提供最起码的基于 FPGA 的设计方法?

我的最终目标是、基于两个 DDC2256A 的紧凑型 USB 供电手持设备应用于我们的传感器。

非常感谢您的建议!

此致

亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    我还没有跟上微控制器的步伐、但尽管编程控制信号可能由 MCU 生成、但输出数据通过一个快速串行流(>100Mbps)输出、我不确定 MCU 是否可以处理该流。 通常人们使用 FPGA 来实现这一点、但如果您能找到 MCU、它可能会使整个项目变得容易得多、我同意...

    从这个意义上说、关于 FPGA 代码、让我检查一下、但我认为它不会包括您要描述的整个代码...

    此致、
    爱德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来我们确实会在需要时共享 FPGA 代码、所以如果您想继续这样做、敬请告知... 您可以通过您获得的 DS 的相同渠道联系、或者只需在此处回复、我们将与您联系。

    此致、

    爱德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:

    非常感谢您的答复。 是的、我会向您介绍您的报价并查看 FPGA 代码。 请与我联系。
    提前感谢!

    此致、

    亚历山大