This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:滤波器功能

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1337250/ads1298-filter-function

器件型号:ADS1298
主题中讨论的其他器件:ADS1299

我对 ADS12898和 ADS1299的滤波器功能有两个问题。

1) 50Hz/60Hz 下共模抑制机制(CMRR:-115dB)。  

SINC 滤波器是否用于降低50Hz/60Hz 噪声?

输入和输入之间的直流失调电压是否被抵消?

2)如何使用 SINC 滤波器

EEG 应用至少需要使用两根电缆。

电缆拾取50Hz/60Hz 噪声。 这种情况是不可能避免的。

当标准化频率设置为1时、确实可以 抑制50Hz 或60Hz 噪声。

但是、由于 sinc 滤波器的特性、必要的信号也被抑制、如数据表中的图52。

请告诉我、当我们想要抑制50Hz 或60Hz、而不想抑制40Hz 等带内信号时、如何使用 SINC 滤波器。

谢谢。

M. Ogawa