This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF10EVM:GUI 问题

Guru**** 2929330 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1331122/dac39rf10evm-gui-issue

器件型号:DAC39RF10EVM
主题中讨论的其他器件:DAC39RF10

大家好、

下面是我们的一位客户遇到的问题、您能 提供一些故障排除建议吗?

安装 GUI 后、每次打开时都会报告错误。 问题是什么? GUI 和 Python 或 Windows 之间是否存在兼容性冲突?  有什么解决方案吗?  

操作系统为  Windows 10。  通过以下链接下载 GUI:

https://www.ti.com/tool/download/DAC39RF10EVM-GUI

根据 DAC39RF10EVM 用户指南安装的 GUI :  

此致、

罗艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    请发送 EVM 图片? 此 EVM 最近订购的车辆是否没有 PDC 库存、或者我们是否在发布前的某个时间将此 EVM 发送给客户?

    请联系我们。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的答复。  

    您是不是说它可能与 EVM 版本相关? 下面显示了该 EVM 的照片。

    当前的情况是、此软件可以正常安装在某些计算机上、但某些计算机会报告错误。  这可能是 EVM 板版本的问题吗?

    此致、

    艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:  

    您能否验证 PC 上是否安装了上述 DLL? 这可能是 Windows 和具有适当权限的问题。  

    谢谢。此致、  

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的答复。   

    是、此安装程序已经安装、位置为  C:\Program Files\Texas Instruments\DAC39RF10 EVM GUI\supportfiles\bin\TI_FTDIx64.dll

    下面的链接中的屏幕截图中是否列出了可能的原因?  

    如何修复 OSError :[WinError 193]%1 is not a valid Win32 application (如何修复 OSError:[WinError 193]%1不是有效的 Win32应用程序)

    此致、

    艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、  

    DLL 是64位二进制文件。 用于构建 GUI 的 Python 版本也是64位 Python。 只是好奇、您的 PC 运行的是哪个版本的 Windows? 是32位还是64位?

    谢谢!

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    PC 上运行的 Python 和 Windows 都是64位的、这个 GUI 是否需要预安装或配置任何东西?

    此致、

    艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:  

    您可以尝试下载 FT_PROG 并查看是否显示了连接的 EVM。 我认为这可能是 FTDI 驱动程序问题。  



    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    客户的问题已解决。 客户反馈如下:

    这是驱动程序问题、以前无法在仿真模式下打开、但其他 GUI 能够在仿真模式下正常打开。 我希望你能记录下这个问题、让技师在未来做一些改进。 感谢你的帮助。

    感谢您的帮助、Matt。

    此致、

    艾米