This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08EVM:设计文件

Guru**** 2926530 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04, ADS131M06, ADS131M08EVM, ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1337208/ads131m08evm-design-files

器件型号:ADS131M08EVM
主题中讨论的其他器件:ADS131M04ADS131M06、、 ADS131M08

您好:

我所做的工作基于 ADS131M04、但根据新的要求、我不得不选择  ADS131M06。

由于我使用的是 Altium、因此我想要一份参考设计、如果可能的话、也希望用于 ADS131M08EVM 的设计文件。

正如我在评估板的用户指南中看到的、他们放置了一个没有星形接地或在平面上分离的 containuos 平面。

对于三相计量、建议我在上一个设计中使用分离平面进行星形接地、其中我使用网带连接把控以与滤波器电容(如 W2F11A1018AT1A)连接在一起、用于 AVDD。

这是另一个 IC、测量结果非常好、但您是否有关于 ADS131M08EVM 布线的建议? 这是我被告知的恰恰相反。

您是否认为 ADS131M08EVM 布线的设计人员已经在执行低频测量?

提前感谢、

R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roosbel Guaya:

    请参阅此参考设计、了解使用 CT 的三相电表电路板。 该电路板使用 ADS131M08 (8通道版本的 ADS131M06)、参考设计页面包括光绘文件和固件

    https://www.ti.com/tool/TIDA-010243

    -Bryan