This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:ADS1220 3.2V 测量、基准电压?

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1337157/ads1220-ads1220-3-2-volts-measurement-reference-voltage

器件型号:ADS1220

尊敬的

我计划使用具有0V - 3、2V 电压范围的单端模拟输入的 ADS1220。

AVDD = 3、3伏、DVDD = 3、3伏。

由于内部基准电压限制为2048伏、是否最佳解决方案是将外部3、3伏基准连接到 REFP0、并将 GND 连接到 REFN0?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以将 REFP0连接到 AVDD (3.3V)、将 REFN0连接到 AVSS (GND)、从而产生3.3V 外部基准电压。

    此致、

    天使