This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200-SP:ADC12DJ5200-SP 峰值瞬态电流

Guru**** 2546830 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1335281/adc12dj5200-sp-adc12dj5200-sp-peak-transient-current

器件型号:ADC12DJ5200-SP

此器件的峰值瞬态电流是多少?  我想这不在数据表中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、您好!

    关于电流消耗、请查看第14页的表中的典型电流数字、我必须检查我们是否指定了最大电流数字、然后再联系您。

    谢谢!

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、我看到有直流电流、但我们需要瞬态电流或动态电流。  最大阶跃负载是多少?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    我们正在内部对此进行处理、以查看我们是否能为您提供答案。 我会在下周早些时候回复。

    谢谢。

    Rob