This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:2通道 ECG -原理图审阅

Guru**** 2924430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1323795/ads1292r-2-channel-ecg---schematic-review

器件型号:ADS1292R

您好!

我正在制作一个原型、该原型使用以下组件 ADS1292R 来采集 ECG。

我想通过引入 使用 ADS1292R 的双通道 ECG 来升级我的原型。

我已经浏览了 以下用户指南《 ADS1292用户指南》。 在本用户指南的第51页、我看到了一个参考原理图。 请注意 、在同一页上写入了以下内容、

"注:对于双通道 ECG,请进行以下修改

 (1)安装51k 电阻器以代替 R71和 R63

 (2)安装0欧姆电阻器以代替 C48、C46、C49和 C50

 (3)制造以下元件 DNI R66、R64、R72、R62、C47、C45、R70和 R69 "

我制作了一个粗略的原理 图、说明它的外观、

有人能确认这是正确的吗?

如果是、那么我将设计原理图、并在此线程更新上进行 原理图审阅。

谢谢。此致、

穆罕明·谢赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有人能帮助我吗?

    只是需要验证。

    此致、

    穆罕明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    是否有任何工程师可以帮助我进行这方面的原理图审阅?
    此外、此输入的寄存器配置应该是什么?

    此致、

    穆罕明·斯吉赫