This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9227EVM:为 EVM 提供外部时钟

Guru**** 2382070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1338102/ads9227evm-sourcing-a-external-clock-to-the-evm

器件型号:ADS9227EVM

我决定打开另一个问题、因为这更多地是有关 EVM 的操作。

我将尝试描述 ADC 在不同采样率下的运行情况、因此我将尝试为 EVM 提供外部时钟。

我正在向 J6提供1MHz 1.8V 峰值方波、测量结果如下:

JP5经过修改以支持 EXT_CLK。

但我必须做错了事、因为结果是完全错误的:CH2的输入端连接到 GND。

相比之下、这是默认 FPGA 时钟下的结果:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao、

    最小外部时钟频率为 3.6 MHz。 内部 PLL 需要此功能来生成 FCLK 和 DCLK 输出。

    此致、

    瑞安