主题中讨论的其他器件:AFE7900EVM、 TSW14J57EVM、 AFE7900
您好!
我正在尝试对某个 TI 的 AFE7900EVM 标准配置进行小改动、但遇到了问题: HSDC Pro 用户指南中未介绍动态配置窗口、当我尝试对某些值进行逻辑更改时、TSW14J57EVM 板开始无法正确采集数据、需要重新启动固件。 请向我描述随附屏幕截图中标记的参数、以便我实现所需配置。

此致、
奥列格
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在尝试对某个 TI 的 AFE7900EVM 标准配置进行小改动、但遇到了问题: HSDC Pro 用户指南中未介绍动态配置窗口、当我尝试对某些值进行逻辑更改时、TSW14J57EVM 板开始无法正确采集数据、需要重新启动固件。 请向我描述随附屏幕截图中标记的参数、以便我实现所需配置。

此致、
奥列格
尊敬的 Oleg:
有关参数说明、请参阅下面的手册。
e2e.ti.com/.../TSW14J57-DAC-INI-File-Guide.doc
如果您可以为我们提供您想要使用的 AFE7900启动文件、我们还可以为您提供.ini 文件。
此致!
卡米洛
您好,Camilo,
感谢您的答复。 看着你所附的指南,我认为启动肯定是一个问题。 Im 尝试仅从一个通道收集数据、但当我禁用除 RXC 通道之外的所有通道时、在 JESD TX 选项卡的 AFE iGUI 中、所有 JESD 线路都变为非活动状态。 下面是我的启动代码、其中对新的 lmk 配置进行了一些更改
############## Read me ##############
#In HSDC Pro ADC tab, Select AFE79xx_2x2RX_24410; Data Rate = 245.76M ---> To capture 4 RX channels
#In HSDC Pro ADC tab, Select AFE79xx_1x2FB_44210; Data Rate = 491.52M ---> To capture 2 FB channels
sysParams=AFE.systemParams
sysParams.__init__();sysParams.chipVersion=chipVersion
setupParams.skipFpga = 1 # setup FPGA (TSW14J56) using HSDC Pro
############## Top Level ##############
sysParams.FRef = 256 #491.52
sysParams.FadcRx = 3072
sysParams.FadcFb = 3072
sysParams.Fdac = 3072*3
sysParams.externalClockRx=False
sysParams.externalClockTx=False
############## Digital Chain ##############
##### RX #####
sysParams.rxEnable = [True,True,True,True]
sysParams.ddcFactorRx = [32]*4 #DDC decimation factor for RX A, B, C and D
##sysParams.numRxNCO = 2
sysParams.rxNco0 = [[3700,5400], #Band0, Band1 for RXA
[1000,2000], #Band0, Band1 for RXB
[1518,1542], #Band0, Band1 for RXC
[1518,1542]] #Band0, Band1 for RXD
##sysParams.numBandsRx = [1,1,1,1]
##sysParams.rxNco1 = [[5400,5400], #Band0, Band1 for RXA
## [1643.5,1643.5], #Band0, Band1 for RXB
## [2500,2500], #Band0, Band1 for RXC
## [1800,1800]] #Band0, Band1 for RXD
##### FB #####
sysParams.fbEnable = [False,False]
sysParams.ddcFactorFb = [12,12] #DDC decimation factor for FB 1 and 2
sysParams.fbNco0 = [500,1800] #Band0 for FB1 and FB2
##### TX #####
sysParams.txEnable = [False,False,False,False]
sysParams.ducFactorTx = [18,18,18,18] #DDC decimation factor for TX A, B, C and D
sysParams.txNco0 = [[5400,5400], #Band0, Band1 for TXA
[500,500], #Band0, Band1 for TXB
[2500,2500], #Band0, Band1 for TXC
[1800,1800]] #Band0, Band1 for TXD
############## JESD ##############
##### ADC-JESD #####
sysParams.jesdSystemMode= [3,3]
#SystemMode 0: 2R1F-FDD ; rx1-rx2-fb -fb
#SystemMode 1: 1R1F-FDD ; rx -rx -fb -fb
#SystemMode 2: 2R-FDD ; rx1-rx1-rx2-rx2
#SystemMode 3: 1R ; rx -rx -rx -rx
#SystemMode 4: 1F ; fb -fb- fb -fb
#SystemMode 5: 1R1F-TDD ; rx/fb-rx/fb-rx/fb-rx/fb
sysParams.jesdTxProtocol= [0,0] # 0 - 8b/10b encoding; 2 - 64b/66b encoding
sysParams.LMFSHdRx = ["12410"]*4
# The 2nd and 4th are valid only for jesdSystemMode values in (0,2).
# For other modes, select 4 converter modes for 1st and 3rd.
##sysParams.LMFSHdFb = ["12410","12410"]
sysParams.rxJesdTxScr = [True,True,True,True]
sysParams.fbJesdTxScr = [True,True]
sysParams.rxJesdTxK = [16,16,16,16]
sysParams.fbJesdTxK = [16,16]
sysParams.rxDataMux = [0,1,2,3,4,5,6,7]
sysParams.jesdTxLaneMux = [0,1,2,3,4,5,6,7] # Enter which lanes you want in each location.
# For example, if you want to exchange the first two lines of each 2T,
# this should be [[1,0,2,3],[5,4,6,7]]
##### DAC-JESD #####
sysParams.jesdRxProtocol= [0,0]
sysParams.LMFSHdTx = ["44210","44210","44210","44210"]
sysParams.jesdRxLaneMux = [0,1,2,3,4,5,6,7] # Enter which lanes you want in each location.
# For example, if you want to exchange the first two lines of each 2R
# this should be [[1,0,2,3],[5,4,6,7]]
sysParams.jesdRxRbd = [4, 4]
sysParams.jesdRxScr = [True,True,True,True]
sysParams.jesdRxK = [16,16,16,16]
##### JESD Common #####
sysParams.jesdABLvdsSync= True
sysParams.jesdCDLvdsSync= True
sysParams.syncLoopBack = True #JESD Sync signal is connected to FPGA
############## GPIO ##############
sysParams.gpioMapping = {
'H8': 'ADC_SYNC0',
'H7': 'ADC_SYNC1',
'N8': 'ADC_SYNC2',
'N7': 'ADC_SYNC3',
'H9': 'DAC_SYNC0',
'G9': 'DAC_SYNC1',
'N9': 'DAC_SYNC2',
'P9': 'DAC_SYNC3',
'P14': 'GLOBAL_PDN',
'K14': 'FBABTDD',
'R6': 'FBCDTDD',
'H15': ['TXATDD','TXBTDD'],
'V5': ['TXCTDD','TXDTDD'],
'E7': ['RXATDD','RXBTDD'],
'R15': ['RXCTDD','RXDTDD']}
############## LMK Params ##############
lmkParams.pllEn = True
lmkParams.inputClk = 1024 # Valid only when lmkParams.pllEn = False
lmkParams.lmkFrefClk = True
setupParams.fpgaRefClk = 128 #245.76 # Should be equal to LaneRate/40 for TSW14J56
############## Logging ##############
logDumpInst.setFileName(ASTERIX_DIR+DEVICES_DIR+r"\Afe79xxPg1.txt")
logDumpInst.logFormat=0x0 #Modify to 0x1 to save register scequence to log file. Script takes more time to execute.
logDumpInst.rewriteFile=1
logDumpInst.rewriteFileFormat4=1
device.optimizeWrites=0
device.rawWriteLogEn=1
lmk.rawWriteLogEn = 1
device.delay_time = 0
#-------------------------------------------------------------------------------------------------#
AFE.deviceBringup()
AFE.TOP.overrideTdd(15,3,0) # bit-wise; 4R,2F,4T
##lmk.writeReg(352,0x00)
##lmk.writeReg(353,0x02)
##lmk.writeReg(358,0x00)
##lmk.writeReg(359,0x00)
##lmk.writeReg(360,0x19)
此致、
奥列格
尊敬的 Oleg:
在查看您的配置时、我有几条评论:
我们可以帮助您生成配置。 如果您的目标频段约为1.5GHz、建议降低 ADC FS 以 移开奈奎斯特边界。 您是否希望我们使用低于3GSPS 的采样率? 或者、如果您没有具体的采样率要求、您是否希望我们选择一个进行测试?
此致!
卡米洛
更新到上一条消息:我们尝试在此频率下运行 AFE、但它无法正常运行、日志显示消息"Fdac 与 VCO 不兼容。 Fdac*(1/2/3/4/5/6)的有效范围为:(7200.07680.0)、(8847.36,9216.0)、(9830.4、 10240.0)、(11796.48,12288.0)"、因此我们尝试了不同的价值、并以2976 MHz 频率实现了成功、这也适合我们。 请回答我的问题:我们可以在不设置 DAC 频率的情况下做吗? 因为在我们的研究中、我们根本不需要 DAC。
此致、
奥列格
尊敬的 Oleg:
您可以将 AFE 配置为不使用 DAC 频率。 为此、您准备了以下选项:选择一个可从 VCO 中的一个频率中分频的 ADC 频率、或者为 AFE 提供一个外部频率。 例如、请参阅以下配置指南中的时钟路径。 PLL 范围在 AFE7900数据表的第6.7节中说明。

在下面的 zip 文件夹中、您可以找到 ADC FS = 2976MHz 配置的启动文件和 HSDCpro 的.ini 文件。 您应该将此.ini 文件放入文件夹"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\14J57revE Details\ADC files"或"C:\Program Files\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\14J57revE Details\ADC files"、具体取决于您是使用32位或64位版本的 HSDCpro。
对于此配置、必须通过 J14 LMK_CLK_IN 为 LMK 提供5dBm 的外部930MHz 时钟。 我已将 RXC NCO 设置为2GHz、您可以根据您的应用更改它。 我们强烈建议进行频率规划、以避免奈奎斯特边界靠近 NCO 的观察频带。
e2e.ti.com/.../4186.Config.zip
此致!
卡米洛