This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1178:ADS1178

Guru**** 2957240 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1333219/ads1178-ads1178

器件型号:ADS1178

在将 ADC 轴承部件编号 ADS1178与控制器进行连接时、我们采用 SPI 线路将其连接到控制器。 SPI 需要 SCLK、MOSI、MISO 和 CS 的连接。 不过、我希望确认需要将 ADS1178模块的哪个引脚连接到控制器。 您能确认需要连接的特定引脚吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Asha:

    欢迎来到 TI E2E 社区。

    ADS1178没有芯片选择(CS)输入、并且需要在 ADC 和 MCU 之间建立专用的 SPI 总线连接。  ADS1178持续转换数据;没有转换启动功能。  ADS1178具有/DRDY 输出;下降沿指示新数据已准备好通过 SPI 总线读取。

    MCU 将需要监测/DRDY 引脚(通过软件轮询或中断例程)以检查下降沿。  一旦下降沿出现、最近一次转换的数据可通过 SPI 在时钟沿输出器件。

    ADS1178 -> MCU:

    无连接->/CS (不要将 MCU 上的/CS 引脚连接到任何 ADS1178引脚)

    SCLK -> SCLK

    DOUT1 -> MISO

    无连接-> MOSI (ADS1178内部没有内部寄存器)

    /DRDY ->通用输入/中断(数据就绪状态)

    /SYNC ->通用输出(应在上电或复位器件后触发脉冲

    其他 ADS1178连接:

    DIN = 0 (接地、仅用于多个 ADS1178器件的菊花链连接)

    DOUT[8:2]=无连接(所有通道数据将通过 DOUT1发送)

    /PWDN[8:1]= 11111111b (IOVDD、所有通道均加电)

    TEST_[1]= 00b (接地)

    格式[2:0]= 000b (配置为 SPI、TDM、Dynamic)

    CLK = 100kHz 至27MHz 的连续振荡器、CMOS 输入以 IOVDD 为基准

    CLKDIV = 1或0、请参阅表4

    MODE = 1或0、请参阅表5

    上述连接假设通过单个 DOUT 引脚(在本例中为 DOUT1)进入 TDM 模式。  要配置此模式、您可以将格式[2]的每个引脚接地。  在启用所有通道(所有/PWDN 引脚都连接至 IOVDD)的情况下、每个 SPI 帧将由8*16个 SCLK 或128位组成。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 ADS1178、MOSI 和 CS 线路不可用。 我们如何在没有这些线路的情况下建立接口? 此外、是否可以使用替代线路来连接到 MCU、因为我们需要四条 SPI 线路? 您能否提供答案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Asha:

    MOSI 线路为无连接;不需要连接到任何器件、因为 ADS1178内部没有内部寄存器。  也没有/CS 线路、因此 ADS1178需要一个专用 SPI 端口、而其他器件不会连接到 SCLK 和 MISO 线路。

    此致、
    基思