This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404:AFE4404配置工具

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1337315/afe4404-afe4404-configuration-tool

器件型号:AFE4404

您好!

我已经开始使用外部 MCU 评估 AFE4404。 我想知道是否有一个配置工具可以自动生成所有器件寄存器、并且这种配置工具可以包含在代码中(类似于 Excel 工作表或 GUI)。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ehad:

    可以使用 AFE4404 GUI 作为配置工具。 在 GUI 中配置器件后、转到菜单栏中的"Tools"->"Generate C Code Reg Config"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、感谢 Praveen。