This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF10:DDS 模式开关时间和 SFDR 说明

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1335693/dac39rf10-dds-mode-switching-time-and-sfdr-clarifications

器件型号:DAC39RF10

大家好!

我正在使用 DAC39RF10、并有关于其性能的一些问题:

  1. 射频稳定时间: 配置 NCO 后、DAC39RF10的射频稳定时间是多少?
  2. 仅 NCO 模式下的最大频率: 在仅 NCO 模式下、DAC39RF10可以生成的最大频率是多少?
  3. 500 MHz 带宽的 SFDR: 在500 MHz 范围内的整个频率范围(高达奈奎斯特频率)内、SFDR 的规格是多少? 我们的目标是在该频率范围内实现优于-70dBc 的 SFDR。

非常感谢有关这些问题的任何见解或信息。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    遗憾的是、这些问题都没有简单的答案。 如果您提供您的更新速率、我可以提供一些数字、尤其是在第二个问题中。  


    1、DAC 有12GHz 的模拟带宽、所以模拟稳定时间比较短。 在数字域中、一旦 NCO 更新、就会出现数字延迟、直到 NCO 有时间更新、但这需要数百个时钟周期(在快速更新速率下非常快)。 限制因素始终是 受 SPI 或快速重新配置接口延迟的影响。  

    2. FS 使用标准化为 NCO 的频率字 与所有 DAC 一样、 有必要围绕奈奎斯特区域进行频率规划。 您将在每个奈奎斯特区域中始终有一个图像;但是、DES2XH 输出模式有助于抑制第一个奈奎斯特图像、并允许在一些第二奈奎斯特操作。 DAC 的12GHz 模拟带宽可以帮助实现这一点;但是、您还必须考虑输出模式(NRZ、RTI、RTZ、DES2X)及其传递函数。   

    3.在70dBc 以上唯一应该看到的杂散将是谐波(包括折叠谐波)。 这同样取决于更新速率和生成频率。  

    此致、  

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的详细解释。 在上下文中、假设更新速率或 Fclk 为10GHz;输出模式为 DES2XH。

    在这种配置下、您能否提供以下信息:

    1. 在仅 NCO 模式下、此配置下 DAC39RF10的输出工作频率范围是多少? (我主要想清楚内部 NCO 可以生成高达 Fclk 的频率)
    2. 射频频率跳频时间(包括使用在200 MHz 时钟频率下的快速重新配置接口对64位 NCO 进行配置)是否会低于200ns?  

    非常感谢您提供任何见解。

    此致、
    克里希纳普拉萨德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Krishnaprasad、  

    以下所有均假设 Fdac 为10GHz。  
    您将能够在 DES2XL 模式下合成高达4GHz 的信号、在 DES2XH 模式下合成6-10GHz*(不包括10GHz 信号)。 请注意、在 DES2XH 模式下、您仍然需要处理第三奈奎斯特图像、因此在实践中、需要使用低通滤波器来抑制第三奈奎斯特图像、因此需要的是较少。 4GHz 到6GHz 之间的范围 不是 DES2X 内插器的通带的一部分、因此可以使用 RTI 和 RTZ 等其他输出模式、但您仍需要处理另一个奈奎斯特映像。 (5.5GHz 音调对应4.5GHz 图像、反之亦然)。 它始终是奈奎斯特图像规划的问题、因为它过去一直使用 DAC。

    好消息是在 DDS 模式下、在运行时更改进入 DAC 的采样时钟实际上非常容易、当应用新的采样时钟频率时、DAC 的频率将立即改变、这意味着可以使用2个采样时钟(例如8GHz 和12GHz) 在它们之间切换以获得不同的"奈奎斯特孔洞"、在这些孔洞中、频率合成是不可能的或困难的。  

    至于 FR 接口、  

    数据表规定了32位字的60ns 重新配置时间。 这是因为 R/W 位需要4个时钟周期以及地址位。 然后4个8位寄存器写入(FR 接口自动递增地址)、每个8位字需要2个时钟周期、这意味着额外的8个时钟周期。 写入32位字总共需要12个时钟周期、因此12*5us (200MHz 时钟)= 60ns。  

    将其扩展到64位频率字更新需要写入8个8位寄存器、因此4个时钟周期+ 16个时钟周期(每个字2个)意味着总共20个时钟周期= 100ns。  

    如果 DAC 配置为 FR CS~切换频率字更新、则在 FR CS 拉至高电平(接口是主要的延迟影响因素)后、器件将非常快速地更新 NCO 中的频率。 因此、相比100MHz、FR 时钟可以实现200ns 的充电时间。  

    此致、

    马特