This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8531:新一代 DAC8531

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8411, DAC8531, DAC80501, DAC53701, DAC8560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1338418/dac8531-new-generation-of-dac8531

器件型号:DAC8531
主题中讨论的其他器件: DAC80501、DAC8411、 DAC53701DAC8560

大家好、

我注意到 DAC8531是一款非常旧的器件。 对于新促销、 DAC8411或 DAC80501是更好的选择吗?

请告诉我您的建议。

此致、

小营

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoying、

    这取决于您在  应用中对器件的需求。 请注意、DAC8531有一个比较器输出。 DAC8411或 DAC80501都没有该比较器。

    如果您只想使用高精度 DAC、DAC8411和 DAC80501都是不错的选择。

    如果您需要比较器、可以选择最近更新的 DAC8560和 更新的"SmartDAC"器件 DAC53701。

    谢谢。
    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    您能展示比较器输出的更多细节吗? 具体有哪些功能? 我在 DAC8351数据表中找不到此类说明。

    此致、

    小营

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoying、

    抱歉、我把输出放大器误认为是用于比较器的。 电流较高的器件没有可用的放大器反馈引脚。

    考虑到这一点、我们可以比较 DAC80501和 DAC8411。 DAC8411是一款更简单的器件。 它与  DAC8531具有一样的 SPI 通信设置。 该基准连接到 VDD、这意味着输出从0V 扩展到 VDD。  

    DAC80501是一款电流更高的器件。 它具有独立的基准引脚、例如 DAC8531。 它具有一个寄存器映射和许多配置设置、可通过 I2C 或 SPI 访问。  

    如果您正在寻找一款与 DAC8531一样简单但稍微有所更新的器件、则应采用 DAC8411。 如果您正在寻找具有额外功能的全面升级、那么 DAC80501就是最佳选择。

    谢谢。
    埃林