This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M02:电桥式压力传感器应用

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261, ADS131M02, ADS1260, ADS125H01, ADS1235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1338699/ads131m02-bridge-type-pressure-sensor-application

器件型号:ADS131M02
主题中讨论的其他器件: ADS1260ADS125H01ADS1235、ADS1261

客户正在寻找适用于 电桥式压力传感器的 ADC。 24位和10k SPS。

在此应用中是否可以使用 ADS131M02?

如果没有、为什么?  

我还促销了 ADS1260和  ADS125H01。

但 ADS131M02比上述两个器件便宜得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio Gou:

    您能否在主题跟踪工具包的"备注"部分输入客户姓名?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    我已经输入了信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio Gou:

    ADS1235和 ADS1260 / ADS1261通常用于电桥测量、因为它们具有:

    • 低噪声、高增益 PGA
    • 高输入阻抗
    • 用于比例基准的差分基准输入

    ADS131M02不具备任何这些特性。 因此、它可用于电桥测量、但无法获得 ADS123x 或 ADS126x 器件的最佳性能。 这就是 ADS131M02成本较低的原因。

    有关详细信息、请查看我们的电桥测量设计指南: https://www.ti.com/lit/an/sbaa532a/sbaa532a.pdf?ts = 1710863985804

    -Bryan