This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1231:ADS1231

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, ADS1232, ADS1231, ADS1230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1338799/ads1231-ads1231

器件型号:ADS1231
主题中讨论的其他器件: ADS1230、ADS1232、ADS1220

您好!  

如何更改 ADS1231中内部放大器的增益。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel S:

    请参阅 ADS1231数据表。  此器件只有128的固定增益。  另一个单通道选项是 ADS1230、它具有64和128的增益选项、但分辨率略低。  ADS1232是一款双通道24位 ADC、增益选项为1、2、64和128。  所有这些器件都通过引脚控制进行增益设置。  

    如果您需要其他增益选项、还可以考虑 ADS1220。

    此致、

    鲍勃 B