This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE49I30:无法将 PPG 数据速率更改为50Hz

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE49I30, AFE4960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1336692/afe49i30-not-able-to-change-ppg-data-rate-to-50hz

器件型号:AFE49I30
主题中讨论的其他器件: AFE4960

您好!

我将 AFE49I30与  SFH 7072配合使用。 对于 PPG 数据收集、使用两个红色 LED 和 IR LED。 在附件中、我共享了 C 文件、以确认它的配置是否正确。 将 FIFO 配置为获取 RED_AC、IR_AC、RED_DC、IR_DC 的读数

配置:

1.128kHz 内部振荡器

2. REG_NUMAV = 1

3. REG_DEC1_FACTOR、 REG_DEC2_FACTOR、 REG_DEC3_FACTOR 和 REG_DEC4_FACTOR 设置为3以对16个样本取平均值。 (寄存器0x96)

4.REG_PRPCT (寄存器0x1D)= 设置为 0xA0的 PRF 定时器计数值[十进制160]

 

如果我正在使用配置寄存器0x96至0x004444、我将获得25Hz 的采样率。

根据我的理解、如果 将寄存器0x96配置为0x003333、我 应该 获得50Hz 的采样率、但在本例中、我获得的采样率为40Hz。 请更正我的配置或计算错误。

谢谢

e2e.ti.com/.../PPG_5F00_Config.c