This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8668:在测量期间获取饱和输出(10.24)

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8668

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1329094/ads8668-getting-a-saturated-output-10-24-during-measurements

器件型号:ADS8668

您好、我们将使用两个并联的 ADS8668来测量同一信号、我们注意到有时会在其中一个 ADC 上得到饱和输出(10.24)。

需要注意的一点是、IC 仍然响应 SPI 命令、但输出该错误测量值。  

我们仍在研究这一点、并认为一个潜在的原因可能是动态调整增益、但这个问题通过不同的产品原型/SW 一直存在。

我们非常感谢您为测试提供任何帮助或想法。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mergon:

    我不知道 ADS8668有任何问题。  是仅一个饱和通道还是全部八个通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、这一款 ADC 的所有通道都发生了、虽然我们之前在另外一个项目上遇到了这个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的-您已经验证过基准是稳定的吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用内部基准。 它通过10uF 到 AGND 去耦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否共享控制线(/CS、SCLK、SDI 和 SDO)的原理图和时序(范围捕获)详细信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、当然可以。 我会尽快分享。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mergon:

    已经有一段时间了-您是否解决了 ADS8668的问题?  如果是、您能否分享解决方案?