This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:无效数据

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1338074/dac8775-invalid-data

器件型号:DAC8775

大家好、

我们使用了 DAC8775。 对于/LDC 信号、我们现在以同步模式使用它。

 

DAC8775数据表指出、如果不满足特定的延迟"SYNC 上升沿-> LDAC 下降沿" 33ns、则将加载无效数据。 如何处理无效数据?

因为我们发现/LDAC 信号在某些 EMC 情况下可能损坏、这是否意味着会影响 DAC 的输出?

谢谢

利利连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lillian:

    是的、如果在满足此33ns 时序要求之前 LDAC 引脚变为低电平、则可将无效数据加载到 DAC 寄存器中。 如果在此33ns 后很长时间内使 LDAC 信号变为低电平、则 DAC 输出应该如您所预期的那样。 如需其他说明、请告诉我。

    谢谢
    埃林