This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC081C021SW-Linux:ADC

Guru**** 2909950 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5463

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1338392/adc081c021sw-linux-adc

器件型号:ADC081C021SW-Linux
主题中讨论的其他器件:ADS5463

您好、TI 团队:
我叫 Anh Nguyen,Viettel 集团,越南,
我需要从贵公司购买 ADC、但这是我们第一次使用 ADC、因此我们想请您告知我们:
我们需要接收脉冲激光信号(激光测距仪)并将其数字化、脉冲宽度约为6ns、信噪比(SNR)约为0.5。 我们应该选择哪种类型的 ADC?
我们期待收到您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anh、您好!

    此应用通常需要 速度高于精密 ADC 所提供速度的 ADC 或比较器。 请查看以下应用报告《何时在光学飞行时间系统中使用高速比较器或 ADC 进行距离测量》、其中为该应用中的高速 ADC 和比较器提供了建议。  

    此致、

    Jiyah Starks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jiyah 的帮助、我将阅读本文档

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能   为我推荐 ADC 器件型号吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anh、您好!

    我已将该主题移到高速团队、他们可以帮助提供器件建议。 他们会及时回复你。 谢谢你。  

    此致、

    Jiyah Starks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anh、您好!

    根据 Jiyah 发布的文章、如果您只关心距离、我们建议为 ToF 系统使用高速比较器。

    我们的产品系列提供多个具有低分散和窄脉宽检测功能的比较器。 对于 LVDS 输出选项、 TLV3801 具有典型的15ps 过驱动分散、并且能够检测240ps 的脉冲宽度。 TLV3604 也是一款 LVDS 输出器件、具有典型的350ps 过驱分散和600ps 脉宽功能。

    对于推挽输出选项、 TLV3601 具有典型的600ps 过驱动分散、并且能够检测1.25ns 的脉冲宽度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前我们需要更复杂的信号处理、我们有兴趣使用 ADC。 您能为我们推荐一个 ADC 器件型号吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,安

    我已将该线程移至高速 ADC 团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭螺纹执行至已打开有关 ADS5463的螺纹。