This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7332:有关使用 TX7332的折射设计的问题

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7332, AFE5832LP, TX7316, AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1338796/tx7332-question-about-refrence-design-using-tx7332

器件型号:TX7332
主题中讨论的其他器件: AFE5832LPTX7316AFE5809

尊敬的 TI 专家:

我的客户在新项目中参考了 SBOA361。 它包含 TX7332和 AFE5832LP。 他们对它有一些疑问。 您可以看看有什么问题吗?

1.能拿到原理图、布局(或者布局布线)、FPGA 源码和软件程序吗?

2.能否像 EVM 一样购买这款参考设计?

3.用 TX7332&AFE5832LP 的通道数量少一些

他们已经检查了16通道解决方案(TX7316和2 AFE5809)、您能推荐8通道、4通道、2通道解决方案吗?

请检查这些问题、并告诉我是否需要 NDA。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    这些讨论可能需要签订 NDA 才能继续。 请将邮件发送至 support_us_afe_tx@list.ti.com 以获得进一步的支持。

    谢谢。此

    致、 萨维扬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Savyan:

    感谢您的支持。

    我向当地的 TI 办事处询问了 NDA。 我将在 NDA 过程完成后向您发送一封电子邮件。

    此致、

    蔡斯