Other Parts Discussed in Thread: ADC12QJ1600, LMK04821
主题中讨论的其他器件: LMK04821
您好!
我正在使用 adc12qj1600 ,我的采样率是1Gsps,并使用 jmode0,km1=31。但我发现当同步较低时我无法接收 k28.5。我捕获的通道数据如下所示。

ADC 的寄存器配置如下所示
{ 0x0000、0xB0 }、//#RESET 寄存器模拟组主页。750ns 自清零
{ 0x0270,0 },//在继续读取 INIT_DONE 之前验证器件初始化已完成,直到返回1。
{0x02c1、0x3F}、//ALM_STATUS
{0x02c4、0xFF}、//FIFO_LANE_ALM
{ 0x002B、0x15 },
{0x002A、0x02}、//sysref_LVPECL_en = 1 dclk_LVPECL_en = 0
{0x0057、0x00}、//TRIGOUT_EN = 0
{0x0057、0x01}、//TRIGOUT_EN =0 32DIV
{0x0057、0x81}、//TRIGOUT_EN =1 32DIV
{0x0200、0x00}、//JESD_EN = 0
{0x0061、0x00}、//CAL_EN = 0
{0x0201、0x00}、//JMODE = 0
{0x0202、0x1F}、//K = 32 = KM1 + 1
{0x0204、0x00}、//SYNC_SEL;OFFSET BINARY;8B/10B 扰频器已禁用
//
{0x0048、0x00}、//预加重,(如果需要)
//报警
{ 0x02c2,0x02 },//取消屏蔽所有警报
{0x0205、0x00}、//测试模式(如果需要)
{0x0062、0x01}、//CAL_CFG0、禁用 BG;禁用 OS;禁用 BG;启用 FG
{ 0x0061、0x01}、//CAL_EN = 1、启用校准状态机
{ 0x0029、0xA0 },
{0x0029、0xF6}、//SYSREF_PROC_EN=1、SYSREF_RECV_EN=1、SYSREF_ZOG=1、设置 SYSREF_SEL
{0x0200、0x01}、//JESD_EN = 1、重新启动 JESD 链路
{ 0x006c、0x00}、//cal_soft_trig 触发 FG
{ 0x006c、0x01}、//cal_soft_trig 触发 FG
{ 0x02c1,0x3F }

您能帮我解决这个问题吗?