This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12QJ1600-Q1:ADC12QJ1600-Q1

Guru**** 2636155 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12QJ1600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1339313/adc12qj1600-q1-adc12qj1600-q1

器件型号:ADC12QJ1600-Q1
主题中讨论的其他器件:ADC12QJ1600

您好!

刚刚获得 TI 的"TI204C-IP-Release-v1.11-latest.zip"

该封装 对 ADC12QJ1600芯片是否"良好"?

此致、

乔拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giora:

    我不确定您的问题是什么、您可以详细说明一下、"此封装 对 ADC12QJ1600芯片是否"良好"?  原理。

    谢谢。

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    我的意思是、我可以使用该实用程序-TI204C IP 将 ADC12QJ1600 (JMODE8 4通道64/66B)连接到 ZU11等 Xilinx FPGA 吗?

    简化的64B/66B 编码 JESD204C 接口图

    乔拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giora,

    我们的所有固件版本都通过该网站 https://www.ti.com/tool/TI-JESD204-IP 上的请求进行处理 我不确定您下载了什么、但要获取特定 JMODE 的 JESD 固件、请在上面的链接中提交申请。

    此致!

    埃里克