This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:此器件是否可以同时在电流和电压输出模式下运行?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8775, DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1339783/dac8775-can-this-device-operate-in-current-and-voltage-output-mode-simultanously

器件型号:DAC8775
主题中讨论的其他器件: DAC8760

您好、专家!

众所周知、DAC8775的每个通道都可以工作在电流输出模式或电压输出模式。 电流和电压输出具有单独的引脚排列。 我想知道此器件的每个通道是否可以同时在电流和电压模式下工作? 例如、对于其中一个输出通道、我们是否可以通过 IOUT 将其输出配置为0~20mA、并在 VOUT 引脚上同时输出+/-10V?

谢谢!

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John:


    DAC8775不能同时为 IOUT 和 VOUT 提供双输出模式。 输出模式直接由配置 DAC 寄存器(0x04)中的 RANGE[3:0]位设置:

    我知道的唯一一款具有双电流和电压输出模式的器件是 DAC8760 (单通道、无四通道版本)。 对于该器件、您设置配置寄存器(0x57)中的双 OUTEN 位。 之后、控制寄存器(0x55)中的 RANGE 位设置电压输出范围、配置寄存器(再次为0x57)中的 IOUT RANGE 位设置双路输出模式下的电流输出范围:


    约瑟夫·吴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    非常感谢您的快速响应。 立即了解。

    此致、

    约翰