This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53701:查找要替换 AD5722RBREZ 的器件

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC53701, DAC60502, DAC61402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1339291/dac53701-find-a-device-to-replace-ad5722rbrez

器件型号:DAC53701
主题中讨论的其他器件: DAC60502、 DAC61402

尊敬的专家:

我的客户希望找到一个具有成本效益的器件来代替 AD5722RBREZ。  DAC53701器件是否适用? 如果否、请帮助找到一个。 非常感谢。  

Br、

维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Illia 会在这里评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victoria:  

    非常感谢您向我们提出问题。  

    如果客户需要0V 至5V 电压、则 DAC60502是理想的替代产品。  

    如果客户希望获得高电压输出、DAC61402将是理想的替代器件。  

    您能就用例提供建议吗?  

    谢谢!  

    伊尔利亚·沃尔科夫