This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:将 ads1292R 和 ads1293组合在一起

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1293, ADS1292R, ADS1294R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1339646/ads1292-combining-the-ads1292r-and-the-ads1293

器件型号:ADS1292
主题中讨论的其他器件:ADS1293、、 ADS1294R

我 有一个使用 ads1293的系统、它运行良好。  我想添加呼吸、以便我想  

与1293同步运行1292R 芯片。

这是可能的吗?  这是一个好主意?

数据表介绍了如何同步多个 ADs1293 或多个1292R、但不会  

每个套件中的一个。

谢谢

菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    不建议组合 ADS1292R 和 ADS1293、因为时钟不同、这些器件不支持以菊花链形式将它们连接在一起。

    您的应用需要多少个 ECG 通道?

    您可以考虑具有3个 ECG 通道和1个呼吸通道的 ADS1294R。