This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80508:DAC80508

Guru**** 2768775 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC80508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1340573/dac80508-dac80508

器件型号:DAC80508

大家好、我想了解更多有关 TUE 的具体信息。 我注意到在 DAC80508组件方面、数据表上报告的 TUE 的典型值为0.05%、最大值为0.1%TUE FSR。 我在一些文档中发现、TUE 表示为偏移误差、增益误差、INL 误差等误差平方和的平方根。 通过执行此计算、我不会得到相同的值。 我可否澄清一下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luigi:

    对于没有特定 TUE 规格的器件、求和方法的平方根是估算 TUE 的好方法。  这是一种保守的方法、但有时很有用。  对于数据表中实际上具有 TUE 规格的器件、TUE 实际上是测量值。  在生产环境中、我们 实际上会测量 DAC 输出、并记录最极端的误差点。  实际测量的 TUE 通常优于计算的 TUE、因为我们通常不会同时看到具有极端增益误差、失调电压误差和 INL 的器件。