This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8684:AUX_IN/GND 终端

Guru**** 2472450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1340566/ads8684-aux_in-gnd-termination

器件型号:ADS8684

您好!

我的客户不在其系统中使用 AUX_IN/GND、而是询问我如何端接它们。
我认为直接连接 AUX_IN 和 AUX_GND 就足够了、但这也是降低功耗的最佳方法吗?
它们不想消耗不必要的电流。

此致、
奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Obata-San、

    未使用的模拟输入可以保持悬空或连接到 AGND。 AUX_IN 和 AUX_GND 也是如此。 不应出现不必要的电流消耗、尤其是多路复用器未连接到这些输入时。

    此致、

    瑞安